Part Number: CC2652R
我是使用最新的SDk(simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24)编写一个低功耗产品,
参考的是zed_sw_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang这个例子,现在是隔十分钟后再触发设备唤醒,然后不睡眠了
电流是3.32mA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: CC2652R
我是使用最新的SDk(simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24)编写一个低功耗产品,
参考的是zed_sw_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang这个例子,现在是隔十分钟后再触发设备唤醒,然后不睡眠了
电流是3.32mA
您好,
您触发设备唤醒的方式是什么,定时器唤醒吗还是外部中断唤醒?
我是改了 Poll Period 这个选项,间隔10分钟再按键不休眠的时候,我是已经把Poll Period 的这个值改成最大值了(4294967295 ms),改回到3秒发送一次Poll 数据,设备唤醒是能重新休眠的,但是功耗太大了
您好,
根据您的描述,我得知了修改 Poll Period 后出现了以下情况。
1. 在3秒发送一次poll数据是可以重新休眠的,但功耗大
2. 修改成最大值时(4294967295 ms)无法休眠
您可以先尝试将 Poll Period 从3秒调整至60秒、300秒等数据,先确定是否能够重新休眠。
如果可以重新休眠,那麻烦您后续将 Poll Period 再不断地调大并测试,找到您能接受的功耗值。
很抱歉我只能给出这样的建议,我会继续跟进这个问题,看看有没有更好的解决方式。
好的,谢谢,我这边尝试一下,我看到论坛也有很多人出现这个问题,好像也没有发现解决办法,https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1028363/cc2652r-device-does-not-sleep-after-data-transfer 这个就是一样的问题
您好,
您是否可以考虑加代码让设备主动上报状态。
很抱歉没能找到更好的解决方案,但我还是想知道您是否进行了尝试。
如果您尝试了的话请告知我一声结果,谢谢。