您好:
为什么配置了加密后还是没有产生加密的感觉
然后让协调器和路由器通信,修改协调器的key后为什么二者还可以通信,理论上是不行的。
不清楚应该修改哪个key才能测试是否加了密
/* Default security key. */
-DDEFAULT_KEY="{0x01, 0x03, 0x05, 0x07, 0x09, 0x0B, 0x0D, 0x0F, 0x00, 0x02, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0A, 0x0C, 0x0D}"
这个?
// This is the default pre-configured Trust Center Link key,
// change this to make a unique key, SEC_KEY_LEN is defined in ssp.h.
CONST byte defaultTCLinkKey[SEC_KEY_LEN] =
{
0x56, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77,
0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77, 0x77
};
这个?
CONST byte defaultKey[SEC_KEY_LEN] =
{
#if defined ( APP_TP ) || defined ( APP_TP2 )
// Key for ZigBee Conformance Testing
0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb,
// 0xb1, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb,
0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa
#else
// Key for In-House Testing
0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07,
0x08, 0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F
#endif
};
还是这个?
谢谢指导
另外请假一下关于AES加密的API调用问题,这方面没有什么资料