This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2530: 当协调器接收到终端的数据时,有什么手段可以判断数据来自哪一个终端

Part Number: CC2530
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

您好!

假设现在有若干cc2530设备,他们都使用同一套Z-stack2.5.1开发的程序,安装在不同的位置,当协调器接收到来自他们的数据时,如何确定这条数据是来自哪一个位置的设备?

假如我知道每个位置的设备对应的IEEE地址,那么可以根据数据中的IEEE地址判断出来数据来源,请问您还有别的建议么?

  • 您好,根据IEEE地址是一个很好的方法来确定数据来源。

    为您提供其他思路

    1.使用设备的短地址:每个设备在加入网络时都会被分配唯一一个短地址。您可以将每个位置的设备于其特定的短地址进行映射,然后根据数据中的短地址来确定数据来源。

    2.使用设备的唯一标识符:如果每个设备都有一个唯一的标识符,您可以将每个位置的设备与特定的标识符进行映射。

    3.使用网络拓扑信息:您可以通过构建设备之间的拓扑关系来确定数据来源。通过了解设备之间的直接关系以及路径

  • 谢谢您的回复!

    1.关于IEEE地址:当我拿到一个cc2530模块后,有没有比较方便的方法能够在它进行无线传输之前就获取他的IEEE地址

    2.假如这些设备同时上电入网,而且我无法与这些终端模块交互,那么我是不是没有办法获取每个终端对应的短地址

    3.您提到的位移标识符指的是出厂时设备出厂自带的(类似IEEE地址)吗,还是说烧录程序时人为添加的

  • 3.唯一标识符 是 PANID

    PANID简介
    PANID其全称是Personal Area Network ID,即某个网络的标识符,是针对一个或 多个应用的网络,
    一般是mesh或者cluster tree两种拓扑结构之一。
    一个网络只有一个PANID,该网络中的所有节点的panID唯一,它是由协调器生成的,PANID是可选配置项,
    用来控制ZigBee路由器和终端节点要加入那个网络。
    若要在应用中查看PANID,可以通过_NIB.nwkPanId读取即可。

  • 1.

    用CCdebugger通过调试接口读取IEEE地址

    或者

    用Z-stack中的ZDO接口,使用ZDO命令

  • 2.

    等待传感器节点发送数据,可以从数据中去获取短地址

    或者是

    使用zigbee网络分析仪

  • 谢谢您的回复,我比较好奇如何使用CCdebugger读取IEEE地址

  • 在ccdebugger中会有memory view,可以看到078c到0x793的8个字节,这是IEEE地址,但是是反序的。IEEE地址是出厂时写入的,所以可以通过读取特殊区域来获取信息。当然,这只是一种小方法,仅仅可以一试。

  • 可以直接使用aExtendedAddress获取终端模块的IEEE地址

  • 建议您参考一下YiKai的提议,会比较有效

  • 好的,非常感谢

  • 不用客气,有问题欢迎您随时来论坛交流。