根据手册上说的,LQI是链路质量指示,但没说它是怎么计算出来的,用它能代表当前信道的SNR吗?
另外,如果信道上还存在着干扰信号,这时的LQI与SINR有什么关系呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可以参考链接 http://bbs.feibit.com/thread-8836-1-1.html
RSSI与LQI之间的转换关系如下:
RSSI = -(81-(LQI*91)/255)
具体信息可以参考 CC253x/4x User Guide. (Rev. D) 23.10.4 Link Quality Indication
Jian Cui 说:十分感谢,这个帖子我之前看过了,现在重新看了下,发现还是有新的收获的,确定了LQI和RSSI是成正相关的。但是我还有两个问题:
1.当利用RSSI来计算LQI时,这个RSSI值是检测到的全部信号的总能量值,这个是怎么做到的?这个值我能在寄存器中读出吗?
2.帖子中说了LQI还有第二种计算方法,即检测SNR的这种方法,您能具体说说这是怎么做的吗?
另外,User Guide手册我看过了, 您能给讲一下这个average correlation value是什么意思吗?
你的问题解决了么?能直接读到LQI的值么?