This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2340R5: CCS Theia导入 CC2340R5 SDK工程

Part Number: CC2340R5
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CCSTUDIO

CCS Theia 软件版本:1.3.1

请问如何导入simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64__win

  • 导入 import project  

    C:\ti\simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64\examples\nortos\LP_EM_CC2340R5\drivers\watchdog

    选择C:\ti\simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64\examples\nortos\LP_EM_CC2340R5\drivers\watchdog\ticlang 

    打开workspace_ccstheia 能看到对应的工程,但是编译会出现错误


    [0]**** Clean-only build of configuration Debug for project watchdog_LP_EM_CC2340R5_nortos_ticlang ****
    [1]"C:\\ti\\ccstheia131\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 12 clean -O

    [2]gmake: *** No rule to make target 'clean'.
    [3]**** Build Finished ****

    [4]**** Build of configuration Debug for project watchdog_LP_EM_CC2340R5_nortos_ticlang ****
    [5]"C:\\ti\\ccstheia131\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 12 all -O

    [6]Building file: "../watchdog.syscfg"
    [7]Invoking: SysConfig
    [8]"C:/ti/ccstheia131/ccs/utils/sysconfig_1.19.0/sysconfig_cli.bat" --script "C:/Users/86557/workspace_ccstheia/watchdog_LP_EM_CC2340R5_nortos_ticlang/watchdog.syscfg" -o "syscfg" -s "C:/ti/simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64/.metadata/product.json" --compiler ticlang
    [9]subdir_rules.mk:16: recipe for target 'build-426767009' failed
    [10]Invalid argument '-s': File "C:\ti\simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64\.metadata\product.json" does not exist
    [11]gmake: *** [build-426767009] Error 1
    [12]gmake: Target 'all' not remade because of errors.
    [13]**** Build Finished ****

  • [9]subdir_rules.mk:16: recipe for target 'build-426767009' failed

  • 是需要设置什么依赖文件或者编译环境吗

  • CCS Theia是上个月刚出的,我还没用过

    gmake: *** [build-426767009] Error 1

    该错误来自 gmake,与 TI 工具集无关;它仅仅意味着 Makefile 中的某些规则产生了失败的退出状态。您需要在日志中向后查找是否有其他错误。如果找不到它,请发布 gmake 命令的完整输出。

    我这边下载了CCS Theria和我现用环境冲突了

    我用的是CCS12没问题

  • 我所做的就是import project 选择路径

    C:\ti\simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64\examples\rtos\LP_EM_CC2340R5\drivers 导入

    然后进行调试和编译

  • 请教一下,你是用的  CC STUDIO 吗?我看下载地方有CCSTUDIO-THEIA和CCSTUDIO — Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE),请问一下,我是需要下载CCSTUDIO — Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)吗?

     

  • 按理说,Theia 应该也行,但是可能是环境和我使用的有些冲突,我这边无法下载成功目前

    这个是下载link

    https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO#downloads

    选这个和我的一样

    下载完成之后图标是这样的

    如果你要下载CCS,记得把Theia删除干净

  • 收到,谢谢

  • 请教一下,这些选项没有CC2340R5会影响吗

  •  这个还必须选,不选不能进入next

  •  是选这个吗?

  • CCSTUDIO — Code Composer Studio 集成开发环境 (IDE)
    支持的产品和硬件,里面没有CC2340R5,这个会有什么影响吗
  • 我们正常使用是无误的,现在CCS版本貌似有些乱,你可以下载12.4版本试一下

  • 安装完成,导入工程,编译工程还是提示错误


    **** Build of configuration Debug for project watchdog_LP_EM_CC2340R5_nortos_ticlang ****

    "C:\\ti\\ccs1260\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 12 all -O

    Building file: "../watchdog.syscfg"
    Invoking: SysConfig
    "C:/ti/ccs1260/ccs/utils/sysconfig_1.19.0/sysconfig_cli.bat" --script "D:/2024/03/TI_NEW/watchdog_LP_EM_CC2340R5_nortos_ticlang/watchdog.syscfg" -o "syscfg" -s "C:/ti/simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64/.metadata/product.json" --compiler ticlang
    subdir_rules.mk:16: recipe for target 'build-426767009' failed
    Invalid argument '-s': File "C:\ti\simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64\.metadata\product.json" does not exist
    gmake: *** [build-426767009] Error 1
    gmake: Target 'all' not remade because of errors.

    **** Build Finished ****

    subdir_rules.mk:16: recipe for target 'build-426767009' failed

    这是那个文件配置不正常吗?

  • subdir_rules.mk:16: recipe for target 'build-426767009' failed 提示的错误一样,是配置工具的原因吗

  • C:\ti\ccs1260\ccs\eclipse  安装路径

  • 必须是 Version: 12.4吗?旧版本在哪里下载没找到

  • 刚刚没看仔细,我下载的12.6,我先卸载,在下载安装12.4试试

  •  安装了12.4问题还是一样

  •  看起来是这个文件里面编译错误,网络也没搜索到什么原因引起的

  • 你连板子了吗?板子连上之后是什么状态?(比如灯)

  • 我还没买板子那,我是想把程序能编译之后再去接板子,麻烦问一下你那边不接板子也会出现这个错误吗?

  • 我不认为这个和硬件有什么关联,这是编译程序又不是下载到板子上

  • 不接板子调试会报错,

    我不认为这个和硬件有什么关联,这是编译程序又不是下载到板子上

    我是想定位一下原因,是否对板子或者程序进行改动

    我刚看到你的其他帖子中有写对SDK的zip进行解压,

    你试试双击SDK会出现目录再导入到CCS

  • 我是想定位一下原因,是否对板子或者程序进行改动,程序没有任何改动过

  • 还没调试那

  • 好的,请问你尝试双击SDK再导入了吗

  • 双击SDK会出现目录再导入到CCS? 是什么意思?

    双击什么?

  • 你下载好的SDK,双击打开,而不是通过解压zip的方式,我使用的是exe的格式