Dear all
大家好,我在用XDS100v3.0, SmartRF Flash Programmer 2 烧录CC2538时,点击 SmartRF Flash Programmer 2 下的 "Refresh" 按钮是弹出错误:
请问:
XDS100 v3.0 可以通过 “TCK ,TMS” 这两个引脚,用串行模式烧录( 2-Pin JTAG)吗?
另外,我用 “TCK, TMS, TDI, TDO” 并行方式 烧录时,也是弹出错误, 请问
我应该这么连接XDS100v3 与 CC2538之间的连线,用什么软件烧录固件呢?
下面是软件的错误提示,我用2-Pin JTAG 串行 与 “TCK, TMS, TDI, TDO” 并行方式都试过,SmartRF弹出一样的错误。
我也查看过串行连接与并行连接时的连线,是没有问题,CC2538也有供3.3V的电源。
错误提示是: Enumeration failed!
(Error -183 @0x0) The controller has detected a cable break far-from itself.
The user must connect the cable/pod to the target.
(Emulation package 5.1.340.0)
希望能够给我点提示和帮助,万分感谢。