This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

问一个关于绑定的问题

1 如图中的绑定示意图,endpoint是怎么和switch1建立关系,好多资料说绑定其实是绑定的是endpoint,那个endpoint怎么和开关或 灯建立关系,如图是EP3,怎么修改为EP4?

2 各种书介绍了大概有4种绑定,我就需在这个样的一个开关和灯的控制网络,进行随意的绑定设置。通过PC串口连接协调器,应该可以用辅助绑定,和绑定API是么?绑定API是不是只能对本身节点的绑定表进行操作?通过Z-tool能实现辅助绑定么?如果不行通过串口通信是否可以进行辅助绑定,有没有什么案列方法 提供一下?

3 如果要进行辅助绑定,应该还需要短地址,什么命令可以得到全网的短地址?我已经按分类修改了IEEE64位地址。

谢谢~

  • @cyzn, 

    绑定主要是基于功能匹配角度来实现,如果一个设备的In Cluster和Out Cluster匹配的话,那么就可以绑定,比方说对于一个Switch来说,他们的Out Cluster里面有on/off,而对于一个Light来说,它的In Cluster里面有on/off,那么把这两个设备绑定在一起,但是绑定是要基于End Point的,为了需要知道处理对应数据的入口号是多少。

    比方说Switch 1和 Lamps 1绑定,需要知道Lamps 1工作在哪个End point上面,这样灯的节点,在收到数据以后,知道该把这个应用数据往哪个端口送,让哪个端口来处理。

    建立再理解下,ZigBee协议里面的一些概念,end point,profile,cluster,Attribute,command 等等

    建议去www.zigbee.org下载ZigBee Specification,文档中有关于介绍这些的。

  • 你好,能帮忙给详细解释下,这几个的含义吗?已经蒙了!谢谢了

  • 最好的解释是查看ZigBee的Specification