This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ProfileID必须一样
DeviceID可以不一样
Endpoint也可以不一样,但是通信的时候必须要知道目的设备的Endpoint,负责无法通信上。
Profile ID, 这个是由Zigbee组织来分配的应用ID号,比如无线开关用0x0001,智能电表用ox0002,万用遥控器用0x0003等等。在这个例子里,这个ID号是专门用来做电灯开关的。为什么要这么做呢?这里就体现了“标准”的意义,不同厂家功能的设备,由于有了这个ID就能互相间使用了,正泰的开关一样可以控制Philips的灯
你好,
Profile ID只是一类应用的ID号,比方说智能家居,无线开关,温度传感器,doorlock,窗帘控制器等等,属于智能家居的产品,那么他们的profile ID都是一样的。智能家居是0x0104
device ID是值一个profile ID下面,不同设备的id号,设置这个ID号的目的在于知道ID号,就知道这个设备具备哪些功能。
比方说一个on/off Light 和一个Dimmer Light的device id是不一样的,功能不同。