最初用遥控器对三个灯板分别touch link后有效,组成了网络,可以依次控制。后来按过灯板的按钮,现在三个灯板都没法操作了。
问题1:有关touch link
(1) touch link组网后如何使灯板退出网络呢?按键木有reset功能啊?
(2) touch link操作一次就行么? 重新上电后需不需要再次touch link下呢?
问题2:灯板
(1)估计其中两个灯板被我按键按的Reset to Factory New了,请问意思是恢复出厂设置了么 那灯板里面还有没有程序呢?怎么操作都木有反映了
第三个灯板上电就全亮,用遥控器on/off偶尔操作成功过,但大多数时间还是没法控制。不知它现在处于个什么状态囧。。。。
(2)灯板按钮下面三种操作分别在什么情况下使用呢?
|
|||||||
问题3:CC2531EMK出厂自带SamoleBridge-Dongle-1.0.2程序是么?可以直接对灯板进行touch link和on/off等操作对么?
本人菜鸟囧,刚接触zigbee,问题有点多。求助TI大神们答疑解惑,非常感谢!