This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ZIGBEE 硬件性能指标

我们公司买了一台莱特波特的IQxel ,现在要用来测试ZIGBEE 的射频,想问一下ZIGBEE 硬件性能指标都要测试哪些内容,在多少范围才算是一个良好的ZIGBEE模块

  • 具体值可参考datasheet。

    规范值可参考IEEE 802.15.4 (datasheet的值要好于规范值)。

    重点关注

    频率精度

    TX power, EVM

    接收机灵敏度

    BR. AZ

  • 1.IQ_VERIFY_TX 2405 F5
    -----------------------------------------------------
    Freq Err: -16.62 ppm (-20.00 ~ 20.00)
    EVM : 9.28 % ( 0.00 ~ 35.00)
    OffsetEVM: 3.21 % ( 0.00 ~ 35.00)
    Power : 2.28 dBm ( 0.50 ~ 7.50)
    Spec Mask: 0.00 % ( 0.00 ~ 2.00)

    2.IQ_VERIFY_TX 2410 F5
    -----------------------------------------------------
    Freq Err: -16.62 ppm (-20.00 ~ 20.00)
    EVM : 8.27 % ( 0.00 ~ 35.00)
    OffsetEVM: 3.11 % ( 0.00 ~ 35.00)
    Power : 2.29 dBm ( 0.50 ~ 7.50)
    Spec Mask: 0.00 % ( 0.00 ~ 2.00)

    17.IQ_VERIFY_RX_PER 2405
    -----------------------------------------------------
    PER : 0.00 % ( 0.00 ~ 10.00)
    RSSI : -82.00 dBm (-85.00 ~ -75.00)

    18.IQ_VERIFY_RX_PER 2415
    -----------------------------------------------------
    PER : 19.00 % ( 0.00 ~ 10.00)Fail
    RSSI : -82.00 dBm (-85.00 ~ -75.00)

    上面是我们目前测试的一个结果,似乎效果跟datasheet上面的相差挺大的,我们的板子原理图都是参考你们提供的,基本上完全一样

    频率精度

    TX power, EVM

    接收机灵敏度

    BR. AZ

    这些性能可以通过更改哪些原价来改善?

  • 先拿TI开发板测试一下环境和方法是不是正确的吧。

    BR. AZ