Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK, CC2538
Dear all
大家好,我目前使用CC2538NF23, 通过SPI 与host 相连,用作网关以控制其他的HA终端设备(包括philips HUE, smart plug等),
但是编译出来的固件不能添加其他的HA设备。
目前我们使用 Z-Stack Home 1.2.1 在CC2530 ,同样使用SPI ZNP的方式,是可以添加其他的HA设备的。在CC2538上,通过host 用spi发送命令是回应的,但是就是不能添加HA设备。
用CC2538, host 发送与接收数据举例
write:0x3, 0x26, 0x5, 0x64, 0x1, 0x1
read: 0x66, 0x5, 0x1
问题:
我们应该什么更改才能直接添加其他的HA设备?
是否有数据手册?
希望能够给我点提示和帮助,万分感谢!
目前的环境:
- 协议栈与profile是:Z-Stack Home 1.2.1
- 芯片:CC2538NF23
- 与host 通信方式:SPI
- 编译环境:IAR Embedded Workbench for ARM 7.20.2
- 目前配置是:Options -> C/C++ Compiler-> Preprocessor -> Defined symbols:
ewarm
FEATURE_SYSTEM_STATS
CC2538_USE_ALTERNATE_INTERRUPT_MAP=1
CC2538ZNP
FEATURE_RESET_MACRO
ASSERT_RESET
FAKE_CRC_SHDW
HAL_SPI=TRUE
TC_LINKKEY_JOIN
SECURE=1