This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何实现一个设备对多个设备的绑定

各位大师:

你们好!

我之前应用的都是一对一的设备间端点的绑定,对一个都绑定不了。我现在需要实现一对多,或者多对一设备间的绑定,程序需要改哪些地方,要注意哪些问题,盼指点迷津!

  • 配置设备绑定服务,有两种机制可供选择。
    如果目标设备的扩展地址(64位地址)已知,可通过调用zb_BindDeviceRequest()建立绑定条 目。如果目标设备的扩展地址未知,可实施一个“按键”策略实现绑定。这时,目标设备将首先进入一个允许绑定的状态,并通过 zb_AllowBindResponse()对配对请求作出响应。然后,在源节点中执行zb_BindDeviceRequest()(目标地址设为无 效)可实现绑定。
      此外,使用节点外部的委托工具(通常是协调器)也可实现绑定服务。请注意,绑定服务只能在“互补”设备之间建立。那就是,只有分别在两个节点的简单描述结 构体(simple descriptor structure)中,同时注册了相同的命令标识符(command_id)并且方向相反(一个属于输出指令“output”,另一个属于输入指令 “input”),才能成功建立绑定。
  • 您好:

    关于绑定的具体流程您能给配一些源程序进行讲解下吗,关于绑定稳定看了许多帖子,大部分都是告诉基本原理,会用到那个函数,没有更详细点的介绍,刚开始学习协议栈,真不知道这些函数放在哪地方使用,希望您给给详细解释下,非常感谢您。

                                                                                                                                                                 祝您工作顺利!