This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2652R7: 在使用了Power_shutdown(0, 0);之后如何让系统自动在10s后重启?

Part Number: CC2652R7

我使用了POSIX的定时器,但是系统关闭它也随之关闭了。

或者还有什么其他的方法可以让整个系统的全部线程都进入睡眠?

我使用的例程是:temp_sensor_LP_CC2652R7_tirtos7_ticlang

我想要达到的效果是传感器每10s传送一次数据之后就进入睡眠模式,10s之后唤醒,发送数据之后再次睡眠,循环往复。

可以告诉我,我应该怎么做吗?没有找到和定时器相关的例程。

这是我修改的代码:

谢谢