使用的是ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0协议栈
先对NV存储器的需要使用的空间进行初始化: osal_nv_item_init(TEST_NV,256,NULL);
然后我对对其中的某一位进行单个字节的存储和读取:osal_nv_write(Num,0,1,&Number); //Num 已经定义为0x0205
这个操作都正常,可以正常写入和读取
然后我想将一个数组存入NV存储器中:osal_nv_write(Num,0,4,Number);//其中Number[4]
然后发现存储的回调数值是:NV_OPER_FAILED
求分析原因!
多谢各位!!!