This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Zstack Mesh网络中存在的技术问题,谢谢!请技术工程师和朋友们帮忙解答下。

1,针对于路由器设备在开启NV的情况下,如果其父节点掉线,路由器的网络短地址是不会发生变化的,而且也不会去选择新的父节点,他会自己维护自己的路由表信息。对吗?

2,如果是Endevice终端节点在开启NV的情况下,如果其父亲节点路由节点掉电,那么Endevice一定会去选择新的父节点加入网络,这个时候需要删除他与原来父亲节点的关联信息,这样才能进行路由信息转发多跳,不会影响正常的通讯流程。

 但是有个问题,如果父亲节点掉电了,Endevice在开启NV的情况下会去选择新的父亲节点,那么他会重新得到新的网络地址吗?

3,第三个很重要的问题:

   路由节点和协调器在开启NV的情况下,进行加密数据传输,设置-DSECURE=1 , zgPreConfigKeys = TRUE,协调器和路由器设置相同的defaultKey(在nwk_global.c中修改)。

  路由节点和协调器能够正常通信,但是只要路由节点重启,重新上电,那么该路由节点和协调器就不能正常通信了,除非把协调器也重启才可以。

  请问这是为什么呢?怎么解决这个问题呢?

  整个系统中没有终端节点,只有路由和协调器,组建的是MESH网络。

 谢谢!

  • 1.  是的

    2.父节点掉电了,终端加了NV了,短地址是保存,它会寻求新的父节点,不会得到新的短地址,还是原来的,只是父节点变了;

    3.没有遇到你这情况,理论上通讯没问题的,你确定都配置对了?