你好!我在做ZigBee协调器里面加入HOLD_AUTO_START后,能够达到控制协调器不自动组网的功能,但是在使用串口发送指令调用ZDOInitDevice(0),希望控制协调器建立网络,但是发现没有作用,这是怎么回事啊?
还有我在网上看到按键控制建网的程序如下:
logicalType = ZG_DEVICETYPE_ENDDEVICE;
zb_WriteConfiguration(ZCD_NV_LOGICAL_TYPE, sizeof(uint8), &logicalType);
logicalType = ZG_DEVICETYPE_COORDINATOR;
osal_nv_write( ZCD_NV_LOGICAL_TYPE, 0, sizeof(uint8), &logicalType );
osal_nv_read(ZCD_NV_STARTUP_OPTION,0,sizeof(uint8), &startOptions);
startOptions = ZCD_STARTOPT_AUTO_START;
osal_nv_write( ZCD_STARTOPT_AUTO_START, 0, sizeof(uint8), &startOptions );
SystemReset();编译通过,但是还是不能控制协调器建网!
这个控制协调器建立网络的问题困扰我一天了,请求各位大神解答,谢谢了!