This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2530组网问题

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

本人刚开始做CC2530的PCB,按照推荐的制版的,上面就多集成个传感器,现在温度传感器焊接了2个,都好使,二氧化碳的好使,但是湿度和光照不好使,不能组网,电路和PCB走线都是一样的,由于是打样手焊,觉的是焊接的问题,现在有如下疑问:

1  可以用SmartRF Flash Programmer下载程序,并且可以跑用外部32M晶振的跑马灯,是否可以说明我的CPU和32M晶振焊接是好的?

2  32.768K对组网到底什么作用,他没焊接好,影响组网吗?

3.  其他小件用电表测都通,为什么不能组网?

4  集成湿度传感器的板子上的组网指示灯不正确,我本来是画的是没有协调器,他一直亮,他进组网,灭,但是我现在的情况是,他会一直频率很快的闪烁,不知道为什么,但是LED不是由于焊接问题,我直接下不组网的小程序,他是可以常亮的,不闪烁的,跑马灯也没问题的,但是组网程序,他就闪烁,然后不能组网。