请问,收到一段数据之后,在处理数据的期间,我想屏蔽接收使能, 处理后在打开;
看了文档之后不是很懂:文档说,接收使能可以写RXENMASKOR,设置RXENABLE!=0x00; 关闭使能可以通过写RXENMASKAND设置RXENABLE=0x00 ;
另外说SRXMASKBITSET和SRXMASKBITCLR选通(影响RXENABLE[5]);
后面有看到介绍SRXMASKBITSET和SRXMASKBITCLR寄存器的配置:如下图,疑问1:为什么值D4,D5,不是只设置bit5就可以了吗,而且bit5都是0?
另外又看到其他寄存器:如下图,疑问2:这里又是配置Rx使能的?到底用那个才是正确的?
还请高手们指点下,需要怎么配置...谢谢!
ps:最近的问题都问的很简单,TI的人都不来帮我了