This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2530 中ZLL的疑问,希望TI工程师能够解答

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

一、PWM其中一路无法输出

在做ZLL实验的过程中,发现P0.4始终为低电平,没有PWM波输出,其他P0.3 、P0.5、 P0.6都可以正常输出。其波形如图1所示:

                                            图1

之后跟踪代码发现(代码如图2所示),在这个函数里,261行*B-=*W;*B的值变成了0;但是我想知道为什么要将*B设置为0,有这种必要吗? 

                                    图 2

二、关于频率设置

我看到TI的ZLL频率为233HZ,但是我的PWM输出需要500HZ,如果我们修改需要详细改哪些地方,我觉得并非只是改一下频率设置。另外后期可能要考虑到兼容飞利浦、我想知道飞利浦他们的频率是否也是233HZ?他们是否也修改TI的ZLL协议。

三、网关的设计

  后期除了球泡灯之外还有各种传感器(预计节点在150个左右),请问网关设计建议使用那种协议?我现在是以ZHA中的SW为模板进行修改。有没有更好的?

四、组网能力

这是最关心的,希望能详细说明!TI论坛有的说加入25个Zlight之后再也加不进去了,我的ZLL灯大概有150个,不知道能不能满足需求。

五、网关移植

我想把网关移植到ARM9 AT9G20开发板上,请问这方面有移植的资料吗?

  • 1,因为是RGBW的灯,所以当控制某一路的颜色时候,不是所有的PWM都会有输出的,根据实际调光颜色有关系的。

    2,PWM的频率和兼容性有半毛钱关系么? PWM频率是指控制LED驱动的调光相关的东西。每一家做的灯PWM频率有可能都不一样的,毕竟每家做的灯的PWM数,灯珠数,等等都有可能不一样的。

    3, 没问题的,就用ZHA的SW来做就可以了

    4,没有这个说法,一个路由下面可以接20-30个子设备,如果20-30里面有路由的话,那么这个路由又可以接20-30个子设备,所以整个网络的数量就很大了。

    5,你用的是什么网关参考程序???

  • VV:

    请问一下哪里有网关的参考程序?还有我的协调器一端用的是ZHA协议,可以直接使用网关的参考程序进行修改,改动量大不?如果采用9G20+CC2530做协调器,CC2530做ZLL灯,150节点应该没有问题吧?还有网络的组网能力和节点的容量主要是跟哪方面有关系,协调器的Flash?谢谢了。