This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问:ZigBee home Automation 1.2.2 可以控制飞利浦的hue灯吗

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

求助求助:我使用的是cc2530芯片,协议栈是ZHA1.2.2,想用自己的协调器控制飞利浦的hue灯,但是看了论坛上的描述,还是不太理解。请帮帮我吧,

多谢!

1. ZHA可以控制hue灯吗?

2.hue灯上没有开关,插上电就会给协调器发送Device Annce信号吗?我插上电之后,无法收到这个信号。其他设备是可以的。

3. 用ZHA控制也需要申请master key吗?

4.第2个问题中,无法收到信号是不是没有恢复出厂设置?那换一个协调器就要恢复一下出厂设置吗?

多谢多谢

  • 建议参考论坛之前的分享帖  http://www.deyisupport.com/question_answer/wireless_connectivity/zigbee/f/104/p/81385/203866.aspx

    ZHA Coordinator 如何控制ZLL Light/Philips Hue Light

  • 请问后面两个问题能再给我回答一下吗?这个分享帖里没有答案。

    我有个疑问:是不是hue和飞利浦的桥接器连接并工作以后,我自己的协调器想控制它,就必须将hue灯恢复出厂设置?

  • @lili guo

    是的,如果已经加过网的Philips Hue

    要加入其他网络,必须要恢复到出厂设置

x 出现错误。请重试或与管理员联系。