This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Z-Sensor 串口传送格式,能否解释一下?

拓朴图确认对于项目来说很实用,简述一下,关于Z-Sensor使用,组好网,协调器串口接到PC,打开Z-Sensor软件,Z-Sensor发一条指令:FE 00 21 01 20

最后一位是异或,

协调器回一条:FE 02 61 01 41 00 23  表明已经连接上。

那么问题来了,

终端定时发给协调器数据格式如下:FE 0A 46 87 86 7A 02 00 04 00 18 25 00 00 0C

短ID:ox7A86, 18 指是温度,25表示好像表示电压,接着是00 00 指是ox7A86老爸节点。0C是异或,0A 46 87 指是什么? 02 00 04 00 又是什么?

还是有路由器指是那点指令????菜鸟只能分析就这么多了,还请TI公司人员能解答一下