Other Parts Discussed in Thread: CC2530
Hi, TI工程师:
我们简单的需是用CC2530成功驱动MPU6500之后,我们是想让MPU6500运动传感器在运动的情况下,通过INT唤醒2530,然后给协调器发送数据,目前已经实现党传感器运动的时候,INT会有下降沿;在不进入低功耗模式下,MPU6500运动后中断引脚可以正常产生上升沿,触发中断,然后进入中断处理函数做一些事情,但是CC2530进入PM3模式之后,不知道为什么MPU6500在没有运动的情况下会一直会有拉低拉高的现象,导致不停的进中断服务程序。
我接的IO是P)_1, 请问在CC2530进入PM3模式之后,会对这个Pin有什么影响?是不是需要在MPU6500和CC2530的pin之间接一个单向缓冲器,做下隔离?
非常感谢任何人的回答!