使用Mesh的拓樸結構。
請問一下如何於IAR內使用RSSI指令,抓取每個end device間的rssi值。由於使用ti內建的定位程式,僅能抓取到一開始綁定時的rssi值,但希望可以做到可以每格一段時間抓取一次rssi值,請問一下該使用哪個api?謝謝
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用Mesh的拓樸結構。
請問一下如何於IAR內使用RSSI指令,抓取每個end device間的rssi值。由於使用ti內建的定位程式,僅能抓取到一開始綁定時的rssi值,但希望可以做到可以每格一段時間抓取一次rssi值,請問一下該使用哪個api?謝謝
建议您参考zcl_samplelight.c - zclSampleLight_event_loop():
uint16 zclSampleLight_event_loop( uint8 task_id, uint16 events )
{
afIncomingMSGPacket_t *MSGpkt;
(void)task_id; // Intentionally unreferenced parameter
if ( events & SYS_EVENT_MSG )
{
while ( (MSGpkt = (afIncomingMSGPacket_t *)osal_msg_receive
( zclSampleLight_TaskID )) )
{
int8 msgRssi = MSGpkt->rssi;
uint8 msgCorrelation = MSGpkt->correlation;
#ifdef LCD_SUPPORTED
HalLcdWriteStringValue( "RSSI: ", msgRssi, 10, HAL_LCD_LINE_1 );
HalLcdWriteStringValue( "Correlation: ", msgCorrelation, 10,
HAL_LCD_LINE_2 );
#endif
switch ( MSGpkt->hdr.event )
...
该code在C:\Texas Instruments\ZStack-CC2530\Projects\zstack\HomeAutomation