This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何自动连接信号更弱的指定协调器?

我们做智能家居的,最近拿下一整个小区的订单。每个家庭会有3~5个终端和一个协调器。

那么问题来了,我如何保证A家庭的终端只连接A家庭的协调器?

据说ZStack是根据信号强度来选择协调器的,由于协调器只能放在固定角落,

那么很有可能A家庭的某个终端收到的更强的信号强度是来自B家庭的协调器。

之前帖子有说采用注册时候才允许新终端入网的方法,但是存在一个问题:

A家庭的某个终端收到的更强的信号强度是来自B家庭的协调器,B家庭已经在正常工作,此时A家庭的某个终端虽然不能入B家庭的网,

但是此终端一直搜索到的信号强的协调器是来自B家庭,这意味着此终端永远无法与A家庭的协调器连接。

这个问题该怎么解决?

这种应用场景应该是最基本的,TI不可能没有考虑吧?