TI的工程师,你们好
1. 我现在有一个路由和终端节点加入协调器时失败,网络此时存在,但是就是加入不成功,一直在beacon;而我换一个协调器的话,这个路由节点能够成功入网。
2. 协调器打开了nv_restore,而路由节点和终端节点都没有打开;两个协调器的代码一致,唯一的区别就是成功的那个PANID是固定的FFF1,这个应该没有什么影响,因为我之前试过,两个协调器的代码完全一致,此时也是会出现这样的问题。
3. 正常情况下,路由节点和终端节点不打开NV_RESTORE功能的话,是不是应该可以加入当前存在的网络?比如:(1).我的协调器建立网络之后,路由节点和终端节点加入成功,然后此时我的协调器断电重连的话应该是没有问题的。(2).当断电的不只是协调器时,如果协调器和路由节点全部断电,此时重新连接的话,是否也是正常的?(3)。什么时候会出现孤儿节点的情况?
4.关于抓包分析的,有没有详细的介绍,本人接触zigbee没多久,谢谢。