1、每个网络的50个节点全部采用路由模式。然后针对单个网络进行稳定性测试。
2、协调器刚刚建立网络时,我们同时向其中10个节点发送命令。响应速度在1s以内。
3、运行一段时间后,比如几个小时,十几个小时后。再次同时向其中10个节点发送命令。响应不稳定,有的时候需要5s,有的时候需要1s。
4、如果间隔几十分钟后,再同时向该10个节点发送命令。开始的时候响应慢,多发送几次后,响应逐渐变快。
问题1:为什么刚开始建立网络的时候响应非常快,而运行一段时间后变得不稳定?
问题2:为什么间隔几十分钟后,再同时发送命令的响应速度慢? 多发送几次后,响应速度又快了?
问题3:我们应该如何提高50个节点的网络响应速度?