我烧写了两台机子。一台为router 一台为coordinator。路由的SampleApp_Group.ID和SampleApp_Flash_DstAddr.addr.shortAddr参数分别为3和3。 协调器的SampleApp_Group.ID和SampleApp_Flash_DstAddr.addr.shortAddr参数分别为4和4。
观察l路由器的SampleApp_NwkState参数。
在没有给协调器上电时。路由器的SampleApp_NwkState参数一直为DEV_NWK_DISC。
给协调器上电后发现路由器的SampleApp_NwkState参数变成了DEV_ROUTER。
然后给协调器断电,路由器的SampleApp_NwkState参数再也不会变化了,程序也没有进入SampleApp_ProcessEvent中的case ZDO_STATE_CHANGE
请问各位大神1.还需要修改什么参数才能使路由器检测不到协调器?
2.为什么明明协调器已经断电了。然而路由器既不触发中断SampleApp_NwkState参数也不会改变?