End Device (ZED)--SampleSwitch的POLL_RATE=5000或者更大时,此EndDevice挂在Cordinator(ZC)---用SampleLight下面;
1. 在正常情况下ZED向ZC请求IEEE_Request时,都能返回;当ZC主动连续发送多个包给ZED,ZC上面的AssociatedDevList保存ZED的信息全部变为FF;
2. 若是在以下情况:
ZC---ZR---ZED时,ZC同样连续向ZED发送多个包时,ZR向ZC发送一个Network State命令,之后ZR和ZC全部没有ZED的信息,ZR在AssociatedDevList同样没有ZED的信息。
以上两种情况请见附件的Sniffer包。