This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

z-stack中Nv条目item ID和flash实际的物理地址之间有什么关系?

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530

 在z-stack中,每一个参数的配置对应的是一个Nv条目(item),每一个item都有自己的ID,z-stack中使用的条目ID范围如下:

    0x0000                              保留

    0x0001~0x0020              操作系统抽象层(OSAL)

    0x0021~0x0040              网络层(NWK)

    0x0041~0x0060              应用程序支持子层(APS)

    0x0061~0x0080              安全(Security)

    0x0081~0x00A0             Zigbee设备对象(ZDO)

    0x00A1~0x0200             保留

    0x0201~0x0FFF              应用程序

    0x1000~0xFFFF              保留

比如在应用程序中存储一个数据:

unsigned char value_read;

unsigned char value = 0x18;

osal_nv_item_init(0x201,1,NULL);

osal_nv_item_write(0x201,0,1,&value);

osal_nv_item_read(0x201,0,1,&value_read);

但这个数据在整个flash中被存放到哪里了呢?一直都没找到他的实际物理地址。。。

  • 没有任何的关系。我们只规定了NV区域的大小和具体的位置,但是针对条目没办法找到实际的位置。

    某个NV Item的操作并不是固定在Flash中某个地址上的,也就是说如果最一个NV Item做两次写操作,这两次写的数据在Flash中是不同的位置。

    NV操作的机制,是通过追加的方式来实现的,每次需要写数据的时候写到之前写过的最后面,然后把原先那个标志为废弃,等到废弃的Flash等于一个page的时候,再一次性擦除。

    这样做的目的为了保护Flash。

    http://www.deyisupport.com/question_answer/wireless_connectivity/zigbee/f/104/t/92984.aspx 

    在法问题前,可以搜索下别人咨询的问题,谢谢!

  • 非常感谢VV的回答和建议,以后会注意的,您上面说的“NV操作的机制,是通过追加的方式来实现的,每次需要写数据的时候写到之前写过的最后面,然后把原先那个标志为废弃,等到废弃的Flash等于一个page的时候,再一次性擦除。”也就是说用户区的NV应该是保存在Flash上固定的6个page(f8w2530.xcl上面的注释:Internal flash used for NV address space: reserving 6 pages.)上的是吗?,那么那个这6个page具体是page0~page127上的哪6个Page呢?因为目前在研究flash锁保护,想把flash上的程序部分锁死,但是又想保留NV数据能够修改和访问,所以需要知道NV具体在哪个page上

  • 经过计算NV的6个page在flash的具体位置为Page121~Page126,Page127为特殊用途的Page,计算方法如下:

    在f8wcc2530.xcl中,有下面两段注释:

    // Internal flash used for NV address space: reserving 6 pages.
    // NV memory segment size must coincide with page declarations in "hal_board_cfg.h" file.
    //
    -D_ZIGNV_ADDRESS_SPACE_START=(((_NR_OF_BANKS+1)*_FIRST_BANK_ADDR)-0x3800)
    -D_ZIGNV_ADDRESS_SPACE_END=(_ZIGNV_ADDRESS_SPACE_START+0x2FFF)
    -Z(CODE)ZIGNV_ADDRESS_SPACE=_ZIGNV_ADDRESS_SPACE_START-_ZIGNV_ADDRESS_SPACE_END

    // The last available page of flash is reserved for special use as follows
    // (addressing from the end of the page down):
    //   16 bytes  Lock bits
    //    8 bytes  IEEE address space (EUI-64)
    //   22 bytes  Device Private Key (21 bytes + 1 byte pad to NV word size)
    //   22 bytes  CA Public Key (22 bytes)
    //   48 bytes  Implicit Certificate (48 bytes)
    // 1932 bytes  Reserved for future Z-Stack use (1932 bytes)
    //
    -D_LOCK_BITS_ADDRESS_SPACE_START=(((_NR_OF_BANKS+1)*_FIRST_BANK_ADDR)-0x10)
    -D_LOCK_BITS_ADDRESS_SPACE_END=(_LOCK_BITS_ADDRESS_SPACE_START+0x0F)
    -Z(CODE)LOCK_BITS_ADDRESS_SPACE=_LOCK_BITS_ADDRESS_SPACE_START-_LOCK_BITS_ADDRESS_SPACE_END

    因为已经知道了LockBit的地址为0x7FFF0~0x7FFFF,所以可以计算出(_NR_OF_BANKS+1)*_FIRST_BANK_ADDR = 0x7FFF0 + 0x10

    所以ZIGNV_ADDRESS_SPACE_START=(((_NR_OF_BANKS+1)*_FIRST_BANK_ADDR)-0x3800)=0x7C800

    所以NV所在的具体地址为0x7C800~0x7F7FF,刚好12KB的空间,也即6Pages,依次对应Page121~Page126

    我觉得这样设计也是有原因的,可以确保程序区的完整性,对于cc2530 flash 的存储分配情况,总算是弄清楚了

  • 经过计算NV的6个page在flash的具体位置为Page121~Page126,Page127为特殊用途的Page,计算方法如下:

    在f8wcc2530.xcl中,有下面两段注释:

    // Internal flash used for NV address space: reserving 6 pages.
    // NV memory segment size must coincide with page declarations in "hal_board_cfg.h" file.
    //
    -D_ZIGNV_ADDRESS_SPACE_START=(((_NR_OF_BANKS+1)*_FIRST_BANK_ADDR)-0x3800)
    -D_ZIGNV_ADDRESS_SPACE_END=(_ZIGNV_ADDRESS_SPACE_START+0x2FFF)
    -Z(CODE)ZIGNV_ADDRESS_SPACE=_ZIGNV_ADDRESS_SPACE_START-_ZIGNV_ADDRESS_SPACE_END

    // The last available page of flash is reserved for special use as follows
    // (addressing from the end of the page down):
    //   16 bytes  Lock bits
    //    8 bytes  IEEE address space (EUI-64)
    //   22 bytes  Device Private Key (21 bytes + 1 byte pad to NV word size)
    //   22 bytes  CA Public Key (22 bytes)
    //   48 bytes  Implicit Certificate (48 bytes)
    // 1932 bytes  Reserved for future Z-Stackuse (1932 bytes)
    //
    -D_LOCK_BITS_ADDRESS_SPACE_START=(((_NR_OF_BANKS+1)*_FIRST_BANK_ADDR)-0x10)
    -D_LOCK_BITS_ADDRESS_SPACE_END=(_LOCK_BITS_ADDRESS_SPACE_START+0x0F)
    -Z(CODE)LOCK_BITS_ADDRESS_SPACE=_LOCK_BITS_ADDRESS_SPACE_START-_LOCK_BITS_ADDRESS_SPACE_END

    因为已经知道了LockBit的地址为0x7FFF0~0x7FFFF,所以可以计算出(_NR_OF_BANKS+1)*_FIRST_BANK_ADDR = 0x7FFF0 + 0x10

    所以ZIGNV_ADDRESS_SPACE_START=(((_NR_OF_BANKS+1)*_FIRST_BANK_ADDR)-0x3800)=0x7C800

    所以NV所在的具体地址为0x7C800~0x7F7FF,刚好12KB的空间,也即6Pages,依次对应Page121~Page126

    我觉得这样设计也是有原因的,可以确保程序区的完整性,对于cc2530flash 的存储分配情况,总算是弄清楚了