This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

修改发射功率问题

我想修改发射功率,在ZMacInit();之后添加

{
uint8 level = TX_PWR_MINUS_9;
MAC_MlmeSetReq( ZMacPhyTransmitPower, &level );
}

来修改发射功率,但是这样改了之后终端节点无法加入网络,是怎么回事呢?

附上单步运行协议栈截屏

  • 修改发射功率跟能不能加入网络没有直接的联系,只能说修改发射功率可以在相同的环境条件下把发送距离拉远。

    但是能不能入网,还有很多其他的因为决定,比方说接收方发送数据的发射功率,因为入网是需要判断beacon的信号强度的,另外本身网络是否允许入网等等。

    你可以抓个空中的报文看看。

  • 我只是加了两句,请问一下怎么会产生这样的影响呢?那样改有什么问题呢?