Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2650
串口程序如下:
使用的时候 发现程序死在了 UARTConfigSetExpClk这个函数,请问什么导致的,请了解的说一下哦
void main(void)
{
// 配置串口
IOCPinTypeUart(UART0_BASE, IOID_2 , IOID_3 , IOID_UNUSED, IOID_UNUSED);
UARTConfigSetExpClk(UART0_BASE, SysCtrlClockGet(),115200,UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE | UART_CONFIG_PAR_NONE);
UARTFIFOLevelSet(UART0_BASE, UART_FIFO_TX7_8, UART_FIFO_RX7_8);
UARTEnable(UART0_BASE);
while(1)
{
// 接收一个字符
// TempChar = (uint8_t)UARTCharGet(UART0_BASE);
// 发送一个字符
UARTCharPut(UART0_BASE, 0x55);
}
}