This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

zigbee睡眠后 无法加入zigbee网络的问题



使用情况描述:

一个协调器   一个终端        协调器采用电源适配器供电,终端采用电池供电

终端采用   halSleep(1000);  进入睡眠,睡眠结束后 工作20ms的时间 再进入睡眠 对终端进入睡眠的次数计数,每睡眠10次  则发送一次数据给协调器

如果终端发现 zigbee网络断开了,睡眠时间则改为5s  即 halSleep(5000);  5s睡眠结束 后,调用 ZDApp_StartJoiningCycle(); 寻找网络!!此时开始计时3s,如果3s时间到了没 有加入到zigbee网络中  则调用ZDApp_StopJoiningCycle(); 停止网络搜索。  再次进入5s 钟睡眠  如此反复操作5次,如果5次都不能正确加入到zigbee网络 则睡眠时间会修改为1分 钟,每一分钟 寻找网络3s (PS.改成1分钟 是为了让电池能用的久一点)

问题: 使用中发现 当终端发现断网的时候,使用ZDApp_StartJoiningCycle来寻找网络 经常出现 加入网络失败的情况,  5s睡眠+3s寻找网络的机制   重复操作5次都不能成功 在进入到 1Min 睡眠 + 3s寻找网络的时候 最终能够加入到网络中  但是这个时间会比较久

导致上述问题的主要原因是什么啊?是我哪里操作出错了么

希望得到ti的高手指点一下啊!!!