This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ZLL Lighting 调试 抓包 和距离问题

请教 TI 老师:

ZLL Lighting 调试中发现 两个疑问:

1、用自己的代码编写的小程序通讯距离能达到的距离,用 ZLL 协议栈的通讯距离明显短,灯板从楼上同一间房里移到楼下的正下方的地方就接收不到楼上遥控板发出的信号;

2、用 ZLL 遥控板通过仿真器SmartRF04EB连接PC,用 Sniffer 抓包后,遥控板的程序好像不运行了,复位也不行。不知是怎么回事。

是不是设置的问题,应该怎样设置 ? 请教一下,谢谢!

  • 知道 通讯距离跟很多因素有关,比如,RF核心板的布线设计制作因素,发射功率,信道,环境因素等等。除了这些是否还与代码有关系?

    如果用 TI 官方的核心板,没有其他网络干扰的,用 TI发布的协议栈不做修改的情况下,通讯距离保守的话是多远?

    主要是,开始弄这个协议栈的,对它的 大致情况 不了解,心里没底。?

    还希望 资深的 老师,行家  指导一下, 在此谢谢了。 

    还有为什么,我用 Sniffer 抓包后,模块的程序不运行了,大家都是这样还是我没有弄好的缘故,还望知道的老师指点一下。谢谢!

  • 问题已经解决了。原来是这个样子。