This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

切换同样网络配置(相同的信道和PANID)的协调器,节点不能组网!!!!

问题描述:

         烟感节点与协调器A组网,然后通过串口发送命令给协调器A来改变烟感节点的信道和PANID使之与协调器的B的信道和PANID相同,然后烟感节点可以顺利的与协调器B组网。  关键部分来了:又来一个协调器C通过串口发送命令来改变协调器C的的信道和PANID使之与协调器的B的信道和PANID相同。然后拔掉协调器B电源,给协调器C上电,现在问题就来了,不管怎么样烟感节点就是连接不上协调器C。(注明,此时协调器B和C 及烟感节点的信道和PANID相同)

问题分析:信道和PANID相同的协调器B 和 C 只是他们的MAC地址不一样。 我通过修改协调器C的MAC地址为协调器B的MAC地址,但是烟感节点与协调器C还是无法组网!!!!

表达不知道清楚没有,希望TI的各位大神解答!!!