This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ZLL协议中,手机APP search device 为何发现不了彩灯设备?

硬件设备:两个CC2530ED

协议栈:Z-Stack Lighting 1.0.2

IAR版本:8.20

具体情况:

网关部分:笔记本电脑用VMware安装InstantContiki2.7,串口连接一个CC2530,其烧录了Z-Stack Lighting 1.0.2的Sample bridge例程,是路由节点,作为网关。

彩灯节点:彩灯节点烧录了Z-Stack Lighting 1.0.2的Sample Light例程作为彩灯节点。其关闭了 HOLD_AUTO_START,设置为自动进入ClassicalCommissioning模式。

APP部分:用了client_AndroidClients_LightingController_bin_LightingController客户端。

当用手机按照正确的IP地址进入操作界面后,按下“寻找设备”后搜寻不到设备,可能的情况有什么?是网关的问题吗?如果是的话有没有关于网关制作的相关资料可以参考?

望解答,谢谢~!

  • 手机连上网关以后,网关那边应该会发送相关的节点信息给手机,这个有没有发

    手机去搜索的时候,网关是否有发命令出去,然后节点是否有回应?