Other Parts Discussed in Thread: CC2530
用户手册说到关于波特率的设置,有几点不明白:
1. 手册里说Baud_m=0/baud_e=16的时候波特率最大。根据波特率计算公式,baud_m越大,波特率越高。那Baud_m=0的时候应该不是最大值?baud_e有5 bit,那最大值应该是31,而不是16?
2. uart和spi的波特率是不是用同一个公式计算?spi的最大值怎么设置?我在这个帖子
http://www.deyisupport.com/question_answer/wireless_connectivity/zigbee/f/104/t/57999.aspx
看到:
当 U1BAUD = 0x00; // BAUD_M = 0
U1GCR |= 0x11; // BAUD_E = 17时波特率最大
3. 对于cc2530支持的spi最高波特率,user manual上说See the device data sheet for the maximum baud rate in SPI mode. 在datasheet里好像没有这样的信息?
有劳各位解惑,谢谢。