Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2530
一个协调器,带N个router,
运行几天,或者运行期间COORD和Routerr同时断电,
出现协调器PANID和信道全部改变。
协调器和Router均开启NV_init NV_RSTORE.
信道选择15.10.5.1
-DDEFAULT_CHANLIST=0x02108800
我做的第一个测试就是修改
-DDEFAULT_CHANLIST=0x00100000
仅使用一个信道,这样信道就不会改变。PANID同样会发生改变。
在查找问题的过程我发现一个很奇怪的问题。
#if !defined ( NWK_MANAGER )
#define NWK_MANAGER // WARNING: this should be enabled only for one device per network
#endif
NWK_MANAGER:在所有使用ZIGBEEPRO的协议栈中都是打开的,而这个宏却只适合COORD使用打开。
那么是否对于Router我可以直接注释该宏。
同时我正在 考虑注释另外两个宏
ZIGBEE_PANID_CONFLICT;ZIGBEE_FREQ_AGILITY
目前正在测试效果。
//====================================================
我只希望我的网络建立后,PANID和chnnel都不要发生改变。因为我的网络节点,不是经常在线的,
//===========================================================
顺道问下,有人使用CC2538替换CC2530的测试结果吗。目前CC2530做COORD能力有点不够,主要希望能够支持更多的节点,