场景:Zigbee协调器 + Zigbee终端节点设备
终端节点使用电池供电,低功耗模式。
首次成功入网后,关闭掉Zigbee协调器,那么Zigbee终端节点会持续的搜网加入网络,我使用了
ZDApp_StopJoiningCycle();
ZDApp_StartJoiningCycle();
函数来实现搜网15s钟后,不能入网就休眠,等待3分钟后再次搜网,直到入网为止。
在这个状态下,我大约3小时内,开启协调器都是可以入网的,但是3小时候再开启协调器就怎么也进不去了。
请问这里是不是有什么问题没有注意,比如:搜网有个次数限制?或者会被记录有上限??
但是如果拔掉电池的话,是可以恢复连接到网络中的。