This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

终端无缘无故离线,请求分析下,附数据随上!

协议栈版本是2.5.1a ,在GenericApp上修改的,一个协调器,三个节点,其中两个是双路灯光,一个是低功耗设备,灯光的dataRequest大约650ms,

30s一次心跳包给协调器,所有节点都加了NV_RESTORE,节点离协调器很紧,不到8米,硬件方面模块用的是深圳信驰达的,协调器带PA,其他终端不带PA;

 图中圈起来的是第4973帧,这个是每隔30秒的心跳包,从这开始出现问题,

然后有一个节点离线了,然后再rejoin进去,一直加不进去,协调器加了permitJoin(NLME_PermitJoiningRequest),正常情况下是关闭入网请求的,

这个节点长时间入网申请失败后,我把协调器的permitJoin打开后,节点又顺利进去了;

请问这个是为什么,我在论坛看到对permitJoin的解释,它对已入网的设备是无效的,事实上我测试了确实如此,但是现在出现的现象却和这个有点不同,

不知道论坛其他朋友有没遇到过,这个现象出现多次,非偶然现象,求论坛朋友以及TI的大神帮分析下,谢谢!

另外有没成熟的2530商用成熟模块,求介绍,再次感谢!

123.psd
  • 1、NLME_PermitJoiningRequest肯定没问题,对添加NV_RESTORE的rejoin节点无效。

    2、我的测试情况是:如果节点距离较近(不带PA的PCB天线)基本不会出现这个问题,但是一旦稍远或隔一堵墙,就会掉,前几次可能还能加进去,后面节点就有可能一直发beacon,这个时候协调器开启了NLME_PermitJoiningRequest节点能顺利入网(谁知道它后面还会不会再给你突然来一发呢)。

    3、网上的一些网友也有类似的现象,总结了下,基本是说入网距离小于传输距离,那这里我就有一个疑问,为什么开了NLME_PermitJoiningRequest节点又能再次已rejoin的形式加入呢?

    4、节点的beacon sequence number不连续已经和zhongwei xu讨论过,是一次扫描16个信道所以每次+0x0F。

    5、@zhongwei xu :成熟的商用模块可以@我,采用低价的二手2530良心打造,你值得拥有(此处可忽略)。

    6、看在手打的份上,VV你就出来解释下吧。