Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
你好,我正在做ZigBee协议栈的开发,我想让单片机采集的数据信息通过串口发到cc2530板子上,然后通过ZigBee协议栈传输到协调器,现在单片机板子和cc2530板子串口通信有问题,单片机板子可以自己进行收发,cc2530也可以,但是他连通过串口连在一起就不行了,收不到数据.我的邮箱是2585330328@qq.com,谢谢各位的帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,我正在做ZigBee协议栈的开发,我想让单片机采集的数据信息通过串口发到cc2530板子上,然后通过ZigBee协议栈传输到协调器,现在单片机板子和cc2530板子串口通信有问题,单片机板子可以自己进行收发,cc2530也可以,但是他连通过串口连在一起就不行了,收不到数据.我的邮箱是2585330328@qq.com,谢谢各位的帮助
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
我删除了用户的电子邮件以保护他们的安全和隐私。
您的客户参考的 Zigbee 堆栈是什么? 让他们确认正在使用 Zigbee NCP 项目或已在 ZC 上启用 UART。 您可以参阅由 Yikai 或 Documents\API\Z-Stack ZNP Interface Specification.pdf 和 Documents\Z-Stack 3.0 Developer's Guide.pdf 编写的博客文章以获取更多说明。 如果您能够让 CC2530使用 Z-Tool、那么您只需复制或更改 UART 设置即可与主机微芯片的设置相匹配。 请注意、只支持 MT 命令、您可以在 Documents\API\Z-Stack Monitor and Test API.pdf 中进一步引用这些命令(考虑在 Z-Tool 通信期间捕获 UART 线、以与目标主机进行比较)。