This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于CC2530 OTA 和 SBL 合并的问题

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

HI TI专家你们好,

我现在用CC2530做开发,有两个关于升级的问题请教一下:

1.OTA升级时串口的流控是必须的选项吗?可不可以不用?如果可不用,OTA Dongle的工程应该怎样设置?串口的波特率可不可以提高?如果可以能提高到多少?

2.可不可以把OTA Dong的工程的bin文件配置成SBL的升级方式?因为我的设计需要把OTA Dongle和数据网络中的协调器节点合成一个?

期待您的回复。

谢谢。

  • 1, 可以但是需要OTA Server端和OTA Bootloader一起都把流控的功能去掉,修改波特率也是同样的方式。

    2,可以再具体描述下你的问题么

  • 我的第二个问题是协调器节点通过串口升级,当网络中的其他节点需要升级时,我可不可以通过串口把dongle的image加载进去,让协调器变成dongle?升级成功后在烧写image变成协调器节点。

    还有就是能不能提供一份OTA SERVER和SBDemo的源码给我?方便的话可以给个联系方式吗?

    期待回复

    peilish@gmail.com
  • 请发私信给我,告诉你们公司的名字,做什么产品