Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530
CC2530板子,协议栈版本:Z-Stack Home 1.2.2.42930,在终端设备实现OTA功能时(片外存储器模式),遇到问题,步骤如下。
实验一、官方文档
1、根据官方文档设置并下载了BOOT LOADER。
2、根据官方文档设置了客户端的配置,并下载到终端设备中。
3、调试运行发现可以跳转到系统的MAIN(), 但是在MAIN()函数中初始化的时候会卡住。
片外模式是否支持在线调试?如果支持,请问可能是什么问题。
实验二、网上教程
根据网上教程,一步步配置,下载BOOT,编译客户端成功后下装,遇到同样问题。
请大牛帮助。