This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

通过修改协调器的信道,来修改路由和终端信道

通过串口来修改协调器的信道,从而去修改网络中所有设备的信道,包括路由和终端。

现在问题是:协调器修改信道成功后,所有终端都能随之切换信道并加入网络。

1。但网络中有路由时候,协调器切换信道后,路由和终端就不能随其切换信道,还在原来的信道中。是不是路由器维持了原来的网络导致终端不能切换信道了?

2。没有路由时候,协调器切换信道后,终端能随之切换并加入网络,是不是终端重新寻找网络的结果,而不是协调器吧修改的信道值通知了终端?

若要是想通过协调器修改信道后,其网络中的所有设备都随之修改信道并加入网络,该怎么弄呢?

修改信道是下面代码吗?好像没有通知其他设备啊

//  Components\stack\zdo\ZDNwkMgr.c

if ( events & ZDNWKMGR_CHANNEL_CHANGE_EVT )

{      

  // Switch channel

  _NIB.nwkLogicalChannel = ZDNwkMgr_NewChannel;

  ZMacSetReq( ZMacChannel, &ZDNwkMgr_NewChannel );

 

  // Our Channel has been changed -- notify to save info into NV

  ZDApp_NwkStateUpdateCB();

  // Reset the total transmit count and the transmit failure counters

  _NIB.nwkTotalTransmissions = 0;

  nwkTransmissionFailures( TRUE );

  return ( events ^ ZDNWKMGR_CHANNEL_CHANGE_EVT );

}

  • 首先你要知道路由和终端设备在ZigBee网络里面的通信方式是不同的。

    1)路由一旦入网以后,可以不依赖于父设备,自己完全可以维持正常的工作,即便协调器切换信道,还是父设备掉电

    2)终端设备在入网以后,所有的通信都是依赖于父设备的。终端设备以一定的周期Poll Rate向父设备询问是否有数据需要接收

    第一种场景,网络里面只有协调器和终端设备

    协调在切换信道以后,终端还是以一定的周期Poll Rate去询问父设备,但是这个时候父设备(协调器)已经在其他信道了,当然收不到数据,所以终端设备会认为自己失去了父设备,而去找新的父设备,在找了若干次以后,会去其他信道找,这个时候就会找到,对应协议栈里面的代码实现如下,这个也是为什么你会看到终端设备也到新的信道上去了。

    #if defined ( ZIGBEE_COMMISSIONING )
    if (startMode == MODE_REJOIN && scanCnt++ >= 5 )
    {
    // When ApsUseExtendedPanID is commissioned to a non zero value via
    // application specific means, the device shall conduct an active scan
    // on the Default Channel list and join the PAN with the same
    // ExtendedPanID. If the PAN is not found, an scan should be completed
    // on all channels.
    // When devices rejoin the network and the PAN is not found from
    zgDefaultChannelList = MAX_CHANNELS_24GHZ;
    }
    #endif // ZIGBEE_COMMISSIONING

    第二种场景,网络里面有协调器,路由器,终端设备

    按照第一种场景的解释,终端设备在失去父设备以后,会去找新的父设备,那么协调器在切换信道的情况下,但是路由器并没有切过去,因为路由器不知道,他完全可以自己维持工作,那么终端设备如果原先是协调器的子设备,这个时候就可以重新到网络里面的路由作为父设备,这个也是为什么你会看到第二种情况下,终端设备切换信道也不成功了。

    所以最后的办法是,你需要通过发命令的方式让路由和终端切换到新的信道上去。

    ZDP_MgmtNwkUpdateReq( zAddrType_t *dstAddr,
    uint32 ChannelMask,
    uint8 ScanDuration,
    uint8 ScanCount,
    uint8 NwkUpdateId,
    uint16 NwkManagerAddr )

  • 非常感激VV的解释,

    我现在是应用层给路由节点发送一个事件来实现的。这样是否没有底层的可靠呢?

    我听明白了你的解释,我之前也跟踪到这里过。

    1。

    #if defined ( ZIGBEE_FREQ_AGILITY ) || defined ( ZIGBEE_PANID_CONFLICT )
    ZDNwkMgr_event_loop,
    #endif

    2。

    case ZDO_CB_MSG:
    // ZDO sends the message that we registered for
    ZDNwkMgr_ProcessMsgCBs( (zdoIncomingMsg_t *)msgPtr );
    break;

    3。

    #if defined ( NWK_MANAGER )
    case Mgmt_NWK_Update_notify:
    ZDNwkMgr_ProcessMgmtNwkUpdateNotify( inMsg );
    break;
    #endif // NWK_MANAGER

    4。

    ZDNwkMgr_CheckForChannelChange( pNotify );

    5。

    ZDP_MgmtNwkUpdateReq( &dstAddr, channelMask, 0xfe, 0, _NIB.nwkUpdateId, 0 );

    最后一步就是你提的那里了。

    我想问的是

    1。第一步1要#if defined ( ZIGBEE_FREQ_AGILITY ) || defined ( ZIGBEE_PANID_CONFLICT ),是不是只有路由节点才有效呀?

    2。第三步3要#if defined ( NWK_MANAGER ) 。然而我的工程里没有用过NWK_MANAGER ,网络里好像只能有一个,那就对应协调器了?还会影响其他功能吗?