@VV大神
想用CC2650Flash做数据缓存,大概几十K,原来NV框架诸多限制(Page限制、单次最多1023字节)。所以想在程序直接操作FlashAPI实现数据缓存。但是调用Flash和NV的一些API会操作异常。
void NVOCTP_flashWrite(uint8_t pg,
uint16_t ofs,
uint16_t num,
uint8_t *sBuf)
异常是通过FlashProgram 报出来的。指示Flash操作时状态机异常。
#define FAPI_STATUS_FSM_ERROR 0x00000004 // Operation failed