Other Parts Discussed in Thread: CC2630
1 最近在使用cc2630芯片,使用jlink烧写编译出的镜像。因为打算做产品,所以考虑到cc2630软件升级问题,cc2630芯片手册明确指出支持ota升级,但是从官网下载的安装文件Z_Stack_Home_1.2.2a.exe,安装后找不到cc2630的boot代码,不知道是不是TI没有将boot代码公布出来。
2 当前除了使用jlink进行软件升级之外,是否还有其他的升级方式,比如串口等。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC2630
1 最近在使用cc2630芯片,使用jlink烧写编译出的镜像。因为打算做产品,所以考虑到cc2630软件升级问题,cc2630芯片手册明确指出支持ota升级,但是从官网下载的安装文件Z_Stack_Home_1.2.2a.exe,安装后找不到cc2630的boot代码,不知道是不是TI没有将boot代码公布出来。
2 当前除了使用jlink进行软件升级之外,是否还有其他的升级方式,比如串口等。
Susan您好,
当前使用的安装包是Z_Stack_Home1.2.2a.exe,使用iar打开的例子SampleDoorLockController,使用jlink连接cc2630,编译完成后使用iar的 Project --> download --> download active application的方式烧写镜像的。除了这种方式外,还有其它方法升级application吗? 谢谢
还可以在官网上下载 Flash Programmer 2。用Flash Programmer 2 烧录目标文件。不过最近我还没有烧录成功。TI也好像还没有提供这个使用说明。
@xuesong wang,
一种是通过JTAG调试口下载程序。
另外一种用过UART,利用CC2630里面的ROM Bootloader进行升级,参考
最后还有一种通过OTA升级,目前这种还没有公开。
你可以告诉我下你们公司,具体做什么产品。
谢谢!
调试阶段用jlink、xds100、Smart RF Flash Programmer2。
量产用sbl,芯片内部ROM里集成的boot,通过uart或spi通信,需要自己写升级程序,官网有参考代码,基于串口C++命令行程序,参考附件。
后续维护可以使用OTA。
基本就这三类升级方式,根据不同阶段使用,TI有相应资料。