Other Parts Discussed in Thread: CC2530
目前我们采用的是 ZStack-CC2530-2.5.1a
具体测试如下:
设备是采用cc2530+pa放大芯片,运行稳定。 采用仪器测试输出db数均能保证到19db以上;
我们新建了十级路由。 每级路由设备均有一定的距离。目前发现第一级路由与协调器通讯距离还可以,能达到800m以上,双向通讯距离均如此。
问题在于第二级与第一级,以后后面的路由父节点与子节点之间,均出现通讯距离大幅度下降,实测为200m左右。
请问这是因为什么问题导致? 如何修改