Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC2652P
CC1352P协调器,加入一个不支持Zigbee 3.0的节点,超时触发BDB_TC_LK_EXCH_PROCESS_EXCH_FAIL事件后,在bdb_TCJoiningDeviceFree中释放入网节点信息。在bdb_TCJoiningDeviceFree中运行到OsalPort_free( descCurrent )这一步时,协调器死机…
CC1352P协调器,加入一个不支持Zigbee 3.0的节点,超时触发BDB_TC_LK_EXCH_PROCESS_EXCH_FAIL事件后,在bdb_TCJoiningDeviceFree中释放入网节点信息。在bdb_TCJoiningDeviceFree中运行到OsalPort_free( descCurrent )这一步时,协调器死机…
请问CC1352P进行zigbee组网时能否使用900Mhz的频段?如果可以的话应该使用哪个SDK?我目前使用了zstack的一些SDK强制为2.4G,请问有办法修改吗?
您好,我想请教一些关于Zigbee_3_0_Linux_Gateway_1_0_1这个demo的使用问题:
(1)TI GATEWAY DEMO APP v2.01这个demo有没有使用教程,能告诉我使用教程在哪吗?
(2)我运行了这个demo,然后拿了一个设备想接入网络,我使用抓包器,能够发现网关已经开启了网络,并进行了发现。但是无论如何,我的设备一直无法加入网络(这个设备使用其他通用协议的网关可以接入),是我配置的有问题吗,还是有其他需要注意的事项我没有操作…
为了方便管理,我编辑了ticlang下的projectspec文件,把和协议栈相关的c文件和h文件,从copy改成了link。这样我所有的工程中共同用到的协议栈文件就链接到统一的SDK文件路径了。
但是每个工程中还是创建了很多空文件夹,这些空文件不会被git识别,因此我希望在创建工程时,这些空文件夹以虚拟文件夹的形式出现在workspace中,而不是以空文件夹的形式出现在工程文件下
您好,TI
我使用的CCS,定义了一个全局的const 类型的数组
const uint32_t crc32_table[] = { 0x00000000, 0x77073096, 0xee0e612c, 0x990951ba, 0x076dc419, 0x706af48f, 0xe963a535, 0x9e6495a3, 0x0edb8832, 0x79dcb8a4, 0xe0d5e91e, 0x97d2d988, 0x09b64c2b…
这些指南旨在为使用 TI Thread 连接产品的所有开发阶段提供参考。
第 0 步:了解技术
第 1 步:挑选器件
第 2 步:下载必要软件
第 3 步:开始软件开发
第 4 步:深入了解文档
第 5 步:设计硬件
第 6 步:认证和生产
另请参见末尾的“常见开发问题”部分。
不确定要使用哪种连接技术?请查看无线连接技术选择指南!
第 0 步:了解技术
请问一下,我遇到的情况是:
有两台工作正常的终端设备,把其中一台放在一个密闭的小空间里(屏蔽箱,但是屏蔽箱的盖子没有盖上,接收端收到的信号RSSI 约为-50dB),两台设备通讯正常。此时如果把第二台终端设备也放进箱子里(距离约7cm),其中一台的信号会突然消失,重新拿出其中任意一台之后两台通讯都能恢复正常。看起来好像是两台终端设备在较狭窄的空间里互相产生干扰了一样…
使用SW/LIGHT例程进行调试,发现ZED设备烧录完程序之后,在组网成功之后,ZC设备通过按键发送Zstackapi_ZdoMgmtLeaveReq触发ZED设备退网,此时ZED设备会退网并进入死机状态,无LOG信息,仿真终止,只能通过复位按钮复位后才可以继续操作。但是奇怪的是,如果烧录完程序之后手动断电重启一下ZED设备,或者出现前面所述现象之后重新启动一下ZED设备…
原SDK为: simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04
新SDK为:simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52
替换SDK的流程为: Project -> General -> Products, 并修改sdk
使用esp32 作为外部MCU 结合ZNP 来做HUB的方案,推荐吗?
打算把linux gateway的代码移植到esp32上,这样做推荐吗?因为esp32 是单片机,不能跑linux。
或者有没有其他的方案,使用esp32 作为 MCU 来做HUB。ZNP Host Framework?
图1:
图2:
使用的是zed_light_cc1352p_2的工程, 目前在此基础上添加了网络流程(入网扫描,重连)和CUI_DISABLE。 当设备进入网络后,此时协调器断电,设备会进入每5s进行一次rejoin的流程,在若干秒后发现BeaconReq时的电流达到了20mA左右,请问这正常吗? 如果是正常,那该部分电流消耗在哪部分?
PS:1…