按标记浏览

  • UCC27201AQDDARQ1的问题

    我采用了贵公司的1KW直流无刷驱动器TID_00281_REVE,现发现在无任何信号输入的情况下,上桥臂的MOS门极全部为高电压,下桥臂的MOS门极全为低电平。而输入信号后,按照普通的120°驱动方式,上桥臂的MOS门极全部为高电压,而下桥臂的MOS门极按照6步走对应后的MOS门极为1.3V。为什么没有信号输入的时候,上桥臂全部导通呢?请您不吝赐教。

  • 了解风门执行器以及汽车HVAC系统中它们的驱动因素

    无论是酷暑还是寒冬,利用汽车加热冷却系统,乘客始终可以享受到舒适的车内环境。在不同类别的车辆中,这些暖通空调(HVAC)系统的复杂性和自动化程度也各不相同。经济型汽车可能需要驾驶员手动旋转旋钮来控制温度,而在高端车辆中,则可以通过传感器同时自动控制车内的温度以及空气的湿度和质量。

    空气流动

    无论何种类别的车辆,汽车HVAC系统都会交换空气,并在此过程中改变其温度、湿度和质量。

    我们来看一下空气流动的原理。空气可以从车厢外部或内部吸入系统。也可以通过蒸发器或换热器进入HVAC系统进行调节…

  • 信息娱乐和集群解决方案如何帮助司机在获取信息的同时保持精力集中?

     

     

    作为一个在堪萨斯州农村练车的青少年,我从教练那里听到的对我影响最大的一句话就是“在一个弹跳的球背后,随之可能会发生改变一生的事件。

    几十年后,我亲身体验了这些至理名言的智慧。一天,当我驾驶皮卡车行驶在德克萨斯农场公路时,一只小狗飞奔在我车前。一个3岁的小男孩正在追逐这只狗,而他的惊慌失措的祖母跟在他背后。

    我迅速转弯,并及时停止。这一考验让我惊慌失色,但幸运的是,没有人受到伤害。

    时至今日,我经常想到当时可能会发生更糟糕的事情。由于这种经验,TI的主导型汽车集群和信息娱…

  • 【汽车电子参考设计精选-1】用于汽车应用的启动仿真器

    Other Parts Discussed in Post: CSD18503Q5A

    一款看似简单的设计,其实饱含数位工程师的心血和日日夜夜,这设计需经过千锤百炼、反复测评,才能够面市上线。TI Designs 参考设计库,诚意为您打造精典!欲查找更多参考设计?登陆TI Designs 参考设计库,就有您想要的设计!

     

    TI Designs 设计库将会为您推出系列参考设计精选,包含工业、医疗、汽车电子、工厂自动化与控制、楼宇自动化、个人电子等各类应用,每周更新,千万不要错过哟!

     

    现在,咱们就先来看看…

  • 【汽车电子参考设计精选—2】针对汽车摄像机模块中图像传感器的电源解决方案

    一款看似简单的设计,其实饱含数位工程师的心血和日日夜夜,这设计需经过千锤百炼、反复测评,才能够面市上线。TI Designs 参考设计库,诚意为您打造精典!欲查找更多参考设计?登陆TI Designs 参考设计库,就有您想要的设计!

     

    TI Designs 设计库将会为您推出系列参考设计精选,包含工业、医疗、汽车电子、工厂自动化与控制、楼宇自动化、个人电子等各类应用,每周更新,千万不要错过哟!

     

    现在,咱们就先来看看“汽车电子参考设计”的第2期有什么好的推荐吧!

  • 汽车座舱声音增强系统如何工作?

    随着司机在汽车上花费的时间越来越多,制造商正在努力确保汽车座舱尽可能地舒适。越来越多的购车者将噪音视为选购汽车的决定性因素之一。

    大多数汽车座舱噪声,如道路噪音、风噪声和卡嗒卡嗒的内饰都是司机不愿听到的 – 这些噪音会干扰司机,降低司机的心理处理能力,并可能导致分心和压力。因此,汽车制造商以溢价出售他们最安静的汽车。

    我相信您肯定遇到一种情况,即驾驶时必须通过免提系统打电话。您想确保接电话的人可以清楚地听到您的声音,您期望(希望?)系统排除噪音,如空调气流、风噪声和车厢内的道路噪音…

  • 如何使用温度传感器在汽车照明中实现线性热折返

    温度是汽车发光二极管(LED)前照灯和尾灯应用中的一大问题。LED可承受高环境温度,同时在大电流下驱动以产生必要的亮度。这些高环境温度与大工作电流相结合,会使LED的结温升高,通常仅额定温度就高达150℃。结温较高的情况下,特别是结温与数据表规格不符时,可能会损坏LED并缩短LED寿命。那么,应如何做来降低LED的结温呢?

     

     

    等式1表示每个LED消耗的电功率:

     

    其中:Vf 是LED的正向电压,ILED是通过LED的电流。等式2是结温的通式:

     

    其中:TJ 是结温,T

  • 优化您的汽车USB电路防电池短路设计——第2部分

      随着C型USB连接器成为消费者领域的新标准,USB正在寻找汽车信息娱乐系统的更多解决方案。设计最高的可靠性时,车中处在不同位置的USB端口扩展带来了独特的挑战。因为具有如防电池短路、短路和静电放电(ESD)条件故障,汽车的USB应用呈现其他市场未发现的使用案例。由于电源流经主车辆电池,它们受到预期操作期间产生的高电压和电流峰值。此外,处理器、USB集线器、充电控制器和负载开关的VBUS和数据线上连接的下游电路需要防止电池短路事件。

      为了防止USB电池短路,当USB接口端的电压高于过压阈值时…

  • 【汽车电子参考设计精选—4】130W 汽车类多相升压转换器

    Other Parts Discussed in Post: LM5122

    一款看似简单的设计,其实饱含数位工程师的心血和日日夜夜,这设计需经过千锤百炼、反复测评,才能够面市上线。TI Designs 参考设计库,诚意为您打造精典!欲查找更多参考设计?登陆TI Designs 参考设计库,就有您想要的设计!

     

    TI Designs 设计库将会为您推出系列参考设计精选,包含工业、医疗、汽车电子、工厂自动化与控制、楼宇自动化、个人电子等各类应用,每周更新,千万不要错过哟!

     

    现在,咱们就先来看看…

  • 汽车端口完整电源解决方案

    随着USB端口在新车中的普及,为这些端口提供电源变得更加重要和繁琐。他们庞大的数量和不同的位置需要一个稳健、简单和低成本的解决方案,从而为原始设备制造商(OEM)提供最快的设计时间,并为最终用户提供最大的功能性。

    由于在主汽车电池运行的降压转换器通常为USB端口供电,转换器必须容许或防止汽车电池不可避免的电压偏移或尖峰。只有更高额定值的降压转换器才能承受更高的电池电压,并在电池电压尖峰期间继续工作。

    因为大多数USB端口只为便携式设备电池充电,乘客通常容忍短暂的电源中断传输。因此,您可以使用过压保护电路而非设计降压转换器…

  • 为未来汽车安全保驾护航

    在郊区,一位商人走过轿车前门,坐到后座说道:“去机场,詹姆斯!走快车道。”詹姆斯回答说:“马上出发,史密斯先生。以目前的交通状况来看,您将在大约23分钟后到达目的地。”詹姆斯把车驶入高速公路入口匝道,快速调查了拥堵在道路上的数百辆车的行驶状况,随后在几条车道间“腾转挪移”,灵活地开入快车道。准时将史密斯先生送到机场后,詹姆斯停放车辆并等待史密斯先生回来。

     

    与此同时,在市中心,发生了一起汽车盗窃案。盗车贼行窃时,没有砸碎玻璃…

  • 双电池系统中的互连汽车48V和12V电源轨

    Other Parts Discussed in Post: LM5170-Q1

    作者: Garrett Roecker

    汽车工业的电气化以不断增长的速度发展,主要受政府颁布关于二氧化碳(CO2)减排标准的驱动。欧盟制定了到2020年新车排放量仅有95g/km的目标。中国等其它国家正在制定类似的法规。为了满足这些标准,汽车制造商正在开发轻型混合动力电动车辆,其使用除标准12V汽车电池之外的次级高压电池。

    德国汽车制造商已开始定义并构建基于48V电池的系统。48V电池可在比传统12V电池更低的电流下提供更多的功率…

  • 【汽车电子参考设计精选—5】用于汽车摄像机模块的电源和串行器参考设计

    Other Parts Discussed in Post: TPS40170

    一款看似简单的设计,其实饱含数位工程师的心血和日日夜夜,这设计需经过千锤百炼、反复测评,才能够面市上线。TI Designs 参考设计库,诚意为您打造精典!欲查找更多参考设计?登陆TI Designs 参考设计库,就有您想要的设计!

     

    TI Designs 设计库将会为您推出系列参考设计精选,包含工业、医疗、汽车电子、工厂自动化与控制、楼宇自动化、个人电子等各类应用,每周更新,千万不要错过哟!

     

    现在,咱们就先来看看…

  • 汽车系统供电

    作者Robert Taylor

    USB Type-C新标准中最令人激动的一个方面是其电力传输部分。通过USB供电,器件可以成功获得更多的电力,从而实现以前无法实现的功能。手机、平板电脑和笔记本电脑等便携式设备将能够更快地充电。显示器等高功率设备将能够通过相同的电缆获得电源和数据。

     

    器件和主机的数量仍然相对较少,但正不断增加。随着USB Type-C器件的普及,消费者也希望在家中、移动办公时使用它们,尤其是在汽车上。

     

    汽车系统有一套独特的要求和设计障碍,超出了USB供电的要求。表1所示为汽车系统中的典型电压…

  • 设计小贴士:准确、轻松地为汽车灯调光

    夜间驾驶时,您可能很少会想到汽车的前大灯和尾灯,而我对这些照明系统中的很多设计元素却非常着迷:

    • 车身造型师设计出令人赞叹的前大灯和尾灯轮廓和外形,激发消费者的购买欲望
    • 政府监管机构关注光束的形状和亮度
    • 系统架构师决定光源和功能
    • 光学工程师开发了反光碗和玻璃特性
    • 机械工程师选择材料并设计光源的物理结构
    • 电气工程师设计电路为光源供电并与车载电子设备通讯。

    鉴于灯光设计中涉及的众多学科,最终产品的开发过程也便自然而然地会有很多的设计选择。今天,我想谈谈其中的LED灯。

  • 高级驾驶辅助系统的下一步动向是什么?

    作为TI高级驾驶员辅助系统(ADAS)团队的部门总经理,我看到了这项技术在提供全方位更安全、更舒适和消息更广的驾驶体验方面所展现的令人难以置信的演变。

    在TI,我们的片上系统(SoC)ADAS产品系列和我们提供的模拟组件的完整生态系统提供可扩展和开放的解决方案、常见的硬件和软件架构,适用于各种应用,包括基于相机的(前置摄像头、后置摄像头及环视系统、镜面更换、司机监控)应用,以及基于雷达的(盲点警告和碰撞避免)应用和传感器融合系统。

    然而,尽管我们提供系统阵列,但有一件事并未改变——司机…

  • 保护汽车USB电路防电池短路故障——第1部分

      汽车制造商继续把信息娱乐系统作为多媒体体验的延伸。 USB接口一直是信息娱乐架构的基本要素,因此制造商已让这种原本以消费者为中心的接口接受更严格的保护要求。这些要求需要防止组装、制造或维护过程中车辆用蓄电池发生短路。例如,若将机头单元连到不同连接模块的长线线束受损,可让所有引脚短路至12V汽车蓄电池。其他潜在的失效机理包括使用不符合要求的适配器、电缆或充电器;USB连接器或电缆的力学扭曲;或任何种类的碎屑进入连接器,并将数据线短接到VBUS

      在由两部分组成系列的第一部分,我将举例说明,防止USB电路受到电池短路故障的最佳途径…

  • 提升驾驶体验的四个技术趋势

    根据美国汽车协会交通安全基金会的一项调查,成年驾驶员每天的驾乘时间最长可达58分钟。鉴于上下班或堵车所消耗的时间,驾驶员希望获得舒适的驾乘体验也就不足为奇了。为此,汽车制造商正在为汽车不断添加新的功能。

    在这篇博文中,我将讨论如何将一些最具创新性的功能集成到汽车中,包括触觉反馈触摸屏、旋钮更换、智能玻璃和驱动程序通知应用程序。

    集成触觉触摸屏

    一些信息娱乐触摸屏不具备用于确认用户按到正确按钮的触觉反馈。屏幕的触觉反馈功能可以减少驾驶员再次查看中控台屏幕进行确认的时间,有利于提高道路的安全性…