您好,我按照数据手册提供的典型应用的电路图做实验,从B端口输入Vpp为3.3V的交流信号,观测A端口的输出情况。当输入信号为700Hz时,A端口的输出为2.8V,已经比VCCA(1.8V)高了!而且,随着输入信号的频率升高,A端口输出信号的峰峰值会有所下降,在输入信号为2MHz时,A端口输出信号的峰峰值为1.8V左右。我对此我有以下几个问题:
1、为什么在频率较低时,portA输出的信号幅值要比VCCA还大
2、输出信号的幅值随输入信号的频率变化的原因是什么
您好,我按照数据手册提供的典型应用的电路图做实验,从B端口输入Vpp为3.3V的交流信号,观测A端口的输出情况。当输入信号为700Hz时,A端口的输出为2.8V,已经比VCCA(1.8V)高了!而且,随着输入信号的频率升高,A端口输出信号的峰峰值会有所下降,在输入信号为2MHz时,A端口输出信号的峰峰值为1.8V左右。我对此我有以下几个问题:
1、为什么在频率较低时,portA输出的信号幅值要比VCCA还大
2、输出信号的幅值随输入信号的频率变化的原因是什么
TXS0104E 速度问题 OD和推挽的电路速度不一样。这个芯片如何判决那个是哪种形式的信号。来决定传输速度?
你好,感谢你的回复。 你是说 我们的 信号线上需要有外部上拉? 实际上 TXS0104E 各端口是有内部 10K 上拉的。 可否邮件沟通?我的邮箱是 liuchang1@broadmobi.com 谢谢。
T-BOX产品,TXS0104E电平转换芯片用于 MCU的UART(NXP 的MC9S12 5V接口电平)和4G模块(高通9X07平台 1.8V接口电平)的UART通信, 使用PC串口工具分别于 MCU ,或4G模块进行UART通讯,都可以正常进行通讯。
但MCU和4G模块通讯,会异常。异常时测量了 MCU的 TXD信号,(绿色MCU一侧,蓝色4G模块一侧),发现4G模块一侧的波形 低电平不能为0,而是半高(约1V…
还发现一个问题,为什么TXS0108E A端输入1.8V信号 B端并不能转出3.3V的信号,但是B端输入3.3V的信号,A端却能输出1.8V的芯片?芯片不是应该是双向的吗?怎么会是单向的?但是我换TXS0104E 四路的确两边都可以?会不会是我买到假芯片了?
SN74LVC8T245好像需要控制DIR方向的,有无需控制的方向的,能支持3.3V同时转1.8V\3.3V\5V 八路的芯片吗?
TXS0104E用于SMI电平转换,VCCA是2.5V、VCCB是3.3V,OE端通过4.7k电阻上拉到3.3V了,datasheet上,OE端应该是2.5V电源, 但datasheet上高电平可以支持VCCA × 0.65 ~ 5.5。 实际使用,也发现SMI访问phy存在不稳定现象,请教是OE端失效了?