This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:有关多相 PWM 控制器的咨询

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53676, TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051516/tps536c7-inquiries-about-multiphase-pwm-controller

器件型号:TPS536C7
主题中讨论的其他器件:TPS53676

您好、TI 专家

客户询问了多相 PWM 控制器。

-客户:FURIOSA AI (https://www.furiosa.ai/)

-应用:AI (GPU 卡),请参阅以下链接

(www.kedglobal.com/.../ked202109230011)

客户已使用 MPS (MP2888A、MP2884A)。 (请参阅随附的数据表)

e2e.ti.com/.../MP2888A.pdf

e2e.ti.com/.../MP2884A.pdf

客户希望将其用作 TI 多相 PWM 控制器的替代产品。  (下面是 TI P/N)

- 100W 类模型:TPS53676 + CSD95490

- 300W 类模型:TPS536C7 + CSD95490

Q1)是否可以使用上述 TPS53676 / TPS536C7作为替代方案?

Q2)或是否有任何您可以推荐的器件?

Q3)客户想知道 TI 的多相 PWM 控制器的介绍、是否有任何介绍材料?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    您能否提供有关客户想要为哪个处理器供电的信息?  

    谢谢、

    纳斯塔莎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我将在通过客户确认 AI 处理器信息后再次询问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家

    我是来自 Furiosa AI 的 Kim、通过当地经销商询问了一些有关 TPS53676的问题。

    我不确定它是否得到了解答。 那么、我将再次提出校正要求。

    目前我不使用 MPS 部件、而是使用其他供应商提供的电源模块。

    我正在为我的100W 峰值75W TDP 系统寻找多相降压控制器解决方案、并查看 TPS53676

    3.我们拥有自己的 AI 处理器,其电源要求与 NVIDIA 的 T4 GPU 类似,它也是75W TDP。

    这是我的调查问卷

    问题1. TPS53676应用建议在 EVM 上使用150nH/80A (Isat)电感器。

        我将为 GPU 内核分配5相、为 SoC 的其他部分分配2相。

        GPU 峰值电流短暂为110A (@0.9V)、因此我认为每相30A 应该足够了。 我是对的吗?

        在这种情况下、能否使用220nH/55A (Isat)电感器(PA5449.221)?

    问题2. CSD95490产品是否适合功率级? 或太多?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    我只想确保我了解您的情况。

    对于 GPU 内核、峰值电流为110A (VGPU_core=0.9V)、并且 您计划 为此电源轨进行五相设计、这是正确的吗? 该电源轨的 TDC 电流规格是多少? 谢谢。